This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4601:电流互阻抗放大器随时间推移而得到的改进

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4601, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038628/ths4601-improvements-over-time-to-the-current-transimpedance-amplifier

器件型号:THS4601
主题中讨论的其他器件: OPA810

我们将 THS4601用作光电二极管设计的一部分、这是几年前的设计、我们正在询问是否有任何其他与 THS4601类似的具有更好带宽或噪声性能的新 TI 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

      以下 我们的产品经过过滤后的列表、这些产品的带宽大致相同或快于 THS4601。 它当前按噪声性能分类。 您可以使用左列进一步筛选此列表。  

      我们还提供 集成 TIA 解决 方案、其中包括集成增益控制、用于稳定性补偿的反馈电容器、有些还具有钳位和环境光消除等附加功能。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Simajalaeddine 帮助选择了一些放大器、我需要缩小放大器的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我当然可以尝试一下