This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:压电容负载

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, OPA462, OPA455, OPA828, OPA452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039185/opa454-piezo-cap-load

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件: OPA462OPA455OPA452OPA828

您好!  

我们选择了满足以下要求的运算放大器。

・μ V 电压      ±50V (正弦波)
・μ A 电流      350mA (峰值)
・频率  300kHz ~ 400kHz
・Ω 负载        压电元件(容性负载_1.5 μF)

我参考 OPA454 DS 中描述的以下电路。
是否可以驱动1.5uF 的负载容量?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    OPA454、OPA455和 OPA462无法支持应用、请参阅 OPA455数据表(根据 OPA462数据表、请参阅图29)中的图6-29中的最大输出电压与频率间的关系。 OPA455和 OPA462的工作电压、带宽和压摆率都高于 OPA454。  

      

    如果您能够使用分立式运算放大  器设计压电负载、则可以考虑在输出驱动级使用类似互补晶体管对的 OPA828、这类似于图66。  

    BTW、您是否能够驱动浮动配置中的压电传感器(±50Vpp)? 如果您这么做、那么您可以将驱动振幅减小一半、但您将需要双路功率放大器驱动器(相位的180输出)。 此外、您可能会稍微打开您的运算放大器选择。   在正弦波中具有±50Vpp 驱动振幅时、您的运算放大器在压摆率+ BW 中至少需要126V/usec 的电压、才能在1.5uF 补偿后驱动压电负载。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的支持。
    客户表示"浮动配置"正常。
    我知道 OPA454数据表中的电路配置是图74,它是否正确?

    但是、在高电压下、似乎没有 SR = 126V/us 的运算放大器。

    如果您有任何电路信息或应用手册、请告诉我。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    用于此应用的紧凑型压电传感器驱动器是有限的。 有3种方法可以满足驾驶要求。  

    1.使用 Apex 功率放大器来驱动应用程序,但成本会很高。  

    2.适配以下浮动驱动方案。 OPA452没有可驱动此情况的 BW 和压摆率。 OPA828或高压摆率运算放大器将更好地工作、但这可能是您最初所说的分立式功率放大器方法。  

    https://www.edn.com/programmable-driver-targets-piezoelectric-actuators/

    3.驱动变压器,在一次侧将400kHz 驱动信号和高电流耦合,并使用匝数比增加压电传感器负载的驱动幅度。 同样、这是一种分立式方法。

    我们的运算放大器选择有限、可能满足第二和/或第三种方法。  如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的支持。
    目前、客户将尝试设计电路。

    再次感谢你。

    此致、
    Hiroshi