This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:如何将 LVDS 输出与 CMOS 输入配合使用

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TDC7201, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037921/tlv3604-how-to-use-lvds-output-with-cmos-input

器件型号:TLV3604
主题中讨论的其他器件:TLV3601、 TDC7201、

大家好、

我的客户希望将 TLV3601用于时域反射计传感器。 但是、客户需要在 PCB 上实施非常长的延迟线(160mm)、以满足最小可检测脉冲宽度的要求。

TLV3604可能非常适合该应用、它需要的延迟线减少40%。 但 TLV3604具有 LVDS 输出、而 TDC7201具有 CMOS 输入。

您能不能建议客户如何将 TLV3604 与 TDC7201 CMOS 输入配合使用?

我们是否可以仅使用 OUT+引脚而不使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的客户是否意味着 TLV3601需要比 TLV3604更少的延迟线? TLV3601是较慢的器件、我认为该器件更适合用于较慢的脉冲。

    您的客户能否通过检测窗口提供此系统所需时序的时序图?

    遗憾 的是、TLV3604的 LVDS 输出将与 TDC7201所需的输入电平不兼容。  

    我想进一步澄清一下客户 想要实现的目标以及遇到的问题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsevolod

    我们尚未看到有关此帖子的任何新回复、因此我将关闭该主题。  如果需要进一步支持、请随时响应或打开新主题。

    感谢您的支持、

    卡盘