This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4211:电源绝对最大保护

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040262/ths4211-supply-abs-max-protection

器件型号:THS4211

团队、

我们的设计之一是使用 THS4211DGM。  在这种情况下、V+输入可在+2.0V 的电压下驱动、而电源轨(VS+/VS-)关闭(0V)。  我看到这违反了数据表中输入电压的绝对最大额定值。

我们有一个与 V+输入串联的30.9欧姆电阻器。  是否有足够的串联电阻来避免任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    不用说、 对于几乎所有器件、始终建议在输入端施加信号之前先为器件上电。

    话虽如此、数据表并未提及这些器件输入电流的最大绝对值为10mA。 因此、在您的情况下、与输入串联的30欧姆电阻器将不足以防止可能不可逆转的损坏。 我建议尽可能增大电阻值、也可以添加二极管、使放大器输入到每个电源轨的正向压降低于0.6-0.7V、以防止外部 ESD/EOS。

    我希望这有助于回答您 的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    弗拉基米尔