This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2197-Q1:较低的 IQ 电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376-Q1, OPA2316-Q1, TLV2316-Q1, TLV9062-Q1, OPA2377-Q1, OPA2192-Q1, TLV2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039945/tlv2197-q1-lower-iq-current

器件型号:TLV2197-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2316-Q1TLV2316-Q1TLV9062-Q1OPA2377-Q1OPA2192-Q1、 OPA2376-Q1

是否建议使用双通道运算放大器、车辆规格级别、GBW≥10MHz、Iq < 0.8mA? 我自己对其进行了筛查、发现最小 Iq 为1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV2316-Q1/OPA2316-Q1的电流为0.4mA;TLV9062-Q1为0.54mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    只有 TLV2197-Q1和 OPA2192-Q1符合汽车应用的10MHz GBW 要求、但如果您绝对需要低于0.8mA 的 IQ、请查看 OPA2376-Q1和 OPA2377-Q1。