This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:INA196更换

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA196, INA293, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040154/ina196-ina196-replacement

器件型号:INA196
主题中讨论的其他器件: INA293INA281

您好!

2年或3年前、我正在设计一个使用 INA196器件的设计。 尽管 Vsense 电压接近零、但我们在低 Vsense 行为方面遇到了很大困难、这种行为为我们提供了输出电压。 当时我确实问过 TI 一些关于这一点的问题、我得到了确认、即这确实是器件的行为、实际上是一个限制。  

到目前为止、我们实际使用了部件、并通过在系统级别限制其使用来接受其行为。 现在、我们似乎将重新讨论该决定。  

在我当时与 TI 的信函中、有人提到正在开发另一个可解决这些缺点的器件。 提到了器件型号、但我找不到此通信的任何跟踪信息、因此我需要您的帮助。  

-此器件现在是否已发布?

-部件号是什么?

-是否提供? 生产/样片?

此致、Birgir Thoroddsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Birgir、

    发布的器件与 INA293类似、问题在于输入共模电压仅下降至-4V。  可以工作的精度较低的版本是 INA281。  这两款器件都在生产中、您可以订购器件或 EVM。

    INA293和 INA281具有两个不同的引脚排列、因此如果您希望直接替换、请选择"A"引脚排列。

    此致、

    Javier