This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:输出引脚的最大额定电压

Guru**** 2976730 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038997/tlv9101-maximum-voltage-rating-for-the-output-pin

器件型号:TLV9101

团队好、我们有一些澄清。

  • 输出引脚的最大额定电压是多少?
  • 电压是否高于允许的电源电压 V+(与输入引脚类似)?
  • 允许多大电流通过输出 ESD 二极管流向 V+引脚?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    数据表的第6.7节在电源轨的电压输出摆幅下指定了器件的最大输出电压。

    您是否在外部驱动输出引脚?

    不建议将任何电流通过 ESD 二极管灌入 V+。 请参阅 此白皮书 、了解有关放大器的 ESD 二极管。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的回答。
    数据表的第6.7节提供了当输出由 TLV9101驱动时的电压摆幅值。

    当 TLV9101输出用于驱动外部信号时、线路故障可能会导致接地短路或过压故障。

    • 根据数据表、TLV9101受到接地短路保护
    • 是否还可以保护 TLV9101免受过压影响?
      • 例如、从输出到电源的肖特基二极管?

    在计划的设计中、外部过压可能高于 TLV9101的电源电压、但低于 TLV9101的最大额定电源电压。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我建议您观看 此处 第一个视频的电气过载(EOS)精密实验室视频或 PDF。 最后一张幻灯片显示了如何保护放大器的输出引脚免受 EOS 事件的影响。 正如您所料、它使用肖特基二极管和输出电阻器来限制进出输出引脚的电流!

    如果您有任何后续问题或需要任何其他澄清、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton