This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302-Q1:电流检测应用

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302-Q1, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039576/amc3302-q1-current-detection-applications

器件型号:AMC3302-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3302

下面显示了几个问题:

  1. 电池组的最大电流高于 1100A、而使用的电流分流电阻器为50uΩ Ω。 howerver、AMC3302-Q1的最大输入仅为±50mV、不符合要求(<60mV)。
  2. 如果输入电压超过最大额定值(±50mV)、会发生什么情况?
  3. 我们通常如何评估系统测量误差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压超过最大额定值(±50mV)、测量精度是否会受到?μ V 的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    AMC3302的额定线性输入范围为+/-50mV、它将开始削波为+/-64mV。  在50uΩ Ω 时、分流器上的1100A 将为55mV、低于削波阈值。    1100A 级别的测量可能不太精确、但不会损坏器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持。