This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491+VCA824电路问题

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039653/ths3491-ths3491-vca824-circuit-problem

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: VCA824

您好!

我想请您就 THS3491-VCA824电路向我提供建议。

问题是设计值与测量值之间的增益差。

我将 THS3491增益设计为大约 x4.91、但测量的增益大约为 x4.5。

(THS3491增益= 1 + 560/143 = 4.91)

也就是说、输入为0.22Vpp、输出约为0.99Vpp。

我尝试在 THS3491和 VCA824之间设置寄存器1K 欧姆。

因此、THS3491输出变为0.96Vpp、在1K 欧姆之后、电压变为0.65Vpp。

我不明白 THS3491的作用是什么。

在我随附原理图和方框图时、您会检查一下吗?

e2e.ti.com/.../THS3491_2D00_VCA824-circuit.pdf

非常感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Takumi - San

    您如何测量这些电压? 如果是 DVM、请确保通过探头尖端上的1k 欧姆探头或作为测试点与 被测节点上的短引线连接来隔离其电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    非常感谢您的快速回复!

    我使用示波器来测量它们。

    测试信号为13MHz 正弦波。

    顺便说一下、我的电路怎么样?

    是否有任何问题需要纠正?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路看起来不错、如果这像10pF 探针、请尝试通过100欧姆隔离电阻器进行探测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议、Michael San!

    我明白了。

    此致、

    Takumi