请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6401 尊敬的
在1GHz 时、HD3的性能仅为-58dbc。 这是因为前端的滤波器性能吗? 或者布局是否有问题?
任何建议,谢谢您的耐心
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
在1GHz 时、HD3的性能仅为-58dbc。 这是因为前端的滤波器性能吗? 或者布局是否有问题?
任何建议,谢谢您的耐心