This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:为 ADS52J90寻找 SE 到差分放大器

Guru**** 2769035 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, ADS52J90, OPA862, THP210, THS4561, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039181/opa862-looking-for-se-to-differential-amp-for-ads52j90

器件型号:OPA862
主题中讨论的其他器件:INA210ADS52J90THP210THS4561THS4509

尊敬的团队:

我们正在为我们的应用寻找 SE 到差分放大器。  

我们的输入信号是 INA210、并使用 ADS52J90监控系统电流信息。

由于 INA210是 SE 输出且 ADC 仅支持差分输入、因此我们需要 SE 至 DIFF。 (电流信号->INA210->OPA862->ADS52J90)

OPA862适合此应用吗? 如果没有、您能否与我们分享您的意见和解决方案? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Ben、  

    这是适用于 INA 类型通道的非常快的 ADC、但在任何情况下、FDA 系列都是为支持差分输入 ADC 而开发的。 您根据信号带宽和动态范围问题以及电源选择器件。 我可能会从 THS4561或 THP210开始。  

    如果 FDA 无法驱动 FDA 设计的输入电阻器、则 OPA862也是有效的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      它实际上取决于信号带宽和电源、正如 Michael 提到的。 ADS52J90确实有 一个使用 THS4509的 EVM、THS4509是一个1.9GHz 全差动放大器。 EVM 对放大器驱动器使用常用的 RGT 封装、该封装应易于替换为其他 FDA 进行测试。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Ben 的角度来看、THS4509当时是管线 ADC 接口的断路 FDA、因此无论是否需要、它都应用于任何地方。  

    从那时起(大约2005年)、器件的开发速度要慢一些、功耗更低、因此需要将器件与需求相匹配、 但这在最佳情况下并不重要(如果没有性能目标、就不可能实现)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Sima、您好!

    感谢您的信息。 我找到了 SE 到 FDA 差分的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     如果您希望使用精密放大器将信号缓冲到 FDA、则此配置同样有效。 这对于所有应用来说都不是必需的;但是、由于 由于电流输入的原因、使用 INA210时、应用手册将有益于这种类型的设计。

      以下是有关 FDA 电路设计的其他资源:

    采用 FDA (1/2 Vs 基准)的单端转差分

    差动放大器

    3. FDA 简介

    4. FDA 视频系列(包括稳定性)

    谢谢、

    Sima