This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:不存在一对一线性关系

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039744/lmh2110-no-one-to-one-linear-relationship

器件型号:LMH2110

尊敬的

采样的射频信号与实际输出直流电压之间没有一对一的线性关系、尤其是当射频信号仅为-10ddbm 时、

输出电压很难准确检测。

任何建议?提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您处于探测器的动态范围内、则应存在一对一的关系。  -10dBm 的输入功率在范围内。  根据 数据表中的图12、-10dBm 时的输出电压应约为1.25V。   

    根据输入信号的不同、您可能会在输出端看到使直流电压跳变的噪声或纹波。  您可以添加 RC 低通滤波 器、以帮助清除信号并消除纹波。

    -RJH