This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:审查了负电压感应的原理图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, TIDA-00313, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039294/ina226-schematics-reviewed-for-the-negative-voltage-sense

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: TIDA-00313INA238

您好、先生、

我的客户参阅 TIDA-00313 基本方框图、了解如何对 INA226应用电路进行-23V 至+36V 的电压感测。

您能否帮助查看是否提供了原理图?

e2e.ti.com/.../Programmable-power-system_5F00_V1_5F00_0924.pdf

*监视 U702网络名称"nG_INA-7.7V"等于-7.7V 或不等于-7.7V。

网络名称"VS_INA"为4.7V。

*从-23V 到+36V 的电压感测电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我看到此设计有两个问题。  第一个是 GND_INA 引脚的电压必须与 VBUS 或 Vin+和 Vin-的最低电压相同。  在 TIDA-00313中、您可以看到它连接到-48V。  因此、从您的示例中、它应该是-23V、因为这是最低电压。

    另一个问题是 VCM 范围。  对于 INA226、VCM 范围为0至36V、这是相对于 GND_INA 引脚的。  因此您只能高于 GND_INA 引脚36V。

    如果您能够将 GND_INA 引脚连接到可能的最低电压-23V、您可以在其位置使用 INA238、因为它能够针对高于 GND_INA 引脚的 VCM 电压提供85V 电压。

    此致、

    Javier Contreras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Javier

      下面的黑色图, 电压范围为-20V 至36V,  黑色图是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来是正确的。  确保 GND_INA 绝不会超过 Vin 或 Vbus 电压。