This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:非线性的定义

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039677/amc1301-definition-of-nonlinearity

器件型号:AMC1301

您好!

我想确认 AMC1301中非线性的定义。
它的最小/最大非线性被定义为+-0.03%。
该%的分母是什么?  

它是“(VINP-VINN)*G”吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、这是正确的、但线性仅在+/-250mV 输入范围内得到保证。  它不会扩展至+/-320mV 的满量程削波范围。