This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:THS3002是直接替代产品吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4022, THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039380/ths3001-a-ths3002-drop-in-replacement

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件:THS4022

我的器件具有 THS3002、很可能是爆震、因为该器件不是那么旧、而是基于较旧的设计、

我找到了 THS3002、但这是一个具有不同标记的"爆震"、我不想购买。

我知道 HTS3001仍在生产中、但 THS3002的替代产品还是完全替代产品?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否熟悉 TI.com 上的器件搜索工具? 您可以按封装类型和大多数其他规格搜索和排序器件。 在不知道如何使用该器件或如何使用该器件的情况下、附近的一个部件是 THS4022。 它是一款双路 SOIC-8放大器、具有高达32V 的电源电压和稍低的带宽。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS3001是30V 电流反馈器件-从逻辑上讲、THS3002是双路? TI 从未使用过 THS3001双通道器件、因此如果您看到这种情况、就无法真正确定这是什么。 xDLS 线路驱动器市场上有相当多的双 CFA、但比 THS3001慢一些(可能是 THS3012)。 需要更明确地了解技术要求-谁知道 THS3002到底是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、从1999年开始、它就在数据表上、甚至在那个数据表上都说它是"产品回顾" 、所以可能已经计划好、但从未生产过。  必须是"爆震"产品。

    也许 OEM 只是屏蔽他们的组件以隐藏他们正在做的事情。

    该图变得更浓。

    我将检查 THS3012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将检查一下这个问题。