This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM119:LM119

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037959/lm119-lm119

器件型号:LM119
主题中讨论的其他器件: LM111

大家好、我使用的是四通道 LM119、其中一个未使用。  您能不能建议使用正确的方法连接未使用的比较器。 LM119是一款集电极开路比较器。

1、备用比较器是否可以如图1所示进行接线(如果按此方式连接、比较器可能会出现什么问题?)

2.比较器是否可以如图2中所示进行接线(如果这样连接、比较器可能会出现什么问题?)

e2e.ti.com/.../5226.Comparator.pdf

谢谢、

Jorge Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    输入应保持在指定的合法电压范围内、即比 V-高0.5V 至比 V+低2V。 您没有提到预期的电源电压(双电源?)。

    两个图像都将超出负输入范围。 您也不应将输入分开超过10V。

    我尚未验证它、但通过将其拉至有效范围以外来断开输入级可能会干扰与所用通道共用的内部偏置。

    因此、我建议将输入绑定到一些合法范围内的电压点、但间隔大于10mV 以防止抖动。 您可以借用所用通道的基准电压吗?

    如果存在任何瞬变、我还会使用1k 电阻器而不是零欧姆电阻器。

    如果您只需要具有"浮动"输出的单通道、LM111具有类似的功能、但速度稍慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    如果 只使用一个通道、我想知道您为什么要使用双路比较器? LM111的工作温度范围与 LM119相同、电源电压范围类似。

    对于提供的两种配置、我想 知道您的电源、以便我可以确定输入共模电压范围。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、您好、感谢您的回复。  您的名字听起来很熟悉、这是我看过的 Bob Pease (RIP)视频。  祝你见到他好运!  再次感谢您回答我的问题。

    返回到比较器。  我使用的是0V 至10V 的单端电源。  根据您的回复和 D/S、我看到输入需要与接地相差1V、与电压轨相差2V。  我正在读取下图中用红色圆圈标出的行项目。  圆圈项目上方的记录显示、对于双电源、输入需要远离正电源轨或负电源轨2V。  即2V 或1V、或者可能我误读了 D/S

    下面的 pdf 显示了我如何为比较器的未使用通道布线。  我正在使用其他三个比较器、没有任何问题。

    非常感谢、Jorge Vega NGC

    PDF:

    e2e.ti.com/.../Comparator1.pdf

    (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm119.pdf?ts=1632244816025&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM119)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们使用4个通道中的3个。  问题与未使用的通道有关。   电源电压为0V 至10V、因此是单端电源。  非常感谢!

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    是的、Bob 很有个性。 我很幸运地为他工作并与他一起工作。

    是的。 您突出显示的行是单个5V 电源。 在5V 电源上、输入范围为1至3V。 由于这个时代的器件设计用于分离电源、并且主要用于1/2 Vs 过零应用、因此不需要对电源轨进行感测。

    因此、在单个10V 电源上、您需要将输入信号保持在+1V 至+8V 范围内、以防止反转或增加传播延迟。 我不知道为什么原始作者的分离电源是每个电源轨2V、而是从 V-单个电源1V。 如果您有顾虑、请保持2V 的距离...但我认为1V 时不会出现问题。

    未使用的比较器电路看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!