This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A2PWR (无 TI 标识和芯片 ID 编码)

Guru**** 2767145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039128/ina240-ina240a2pwr-no-ti-logo-and-die-id-coded

器件型号:INA240

进行了比较。 结果没有定论。 (没有制造商的标识和芯片 ID 编码、 无法识别器件型号。)

请提前 告知此部件是否正常、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    芯片"5541"右侧的数字确实与我们针对该器件的芯片相对应、但我正在向我们的设计人员核实这确实是我们的芯片。 我将在收到他们的回复后继续跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    我从我们的设计团队那里听说过、他们确认这确实是我们的芯片。 我们的芯片政策可能会根据芯片尺寸和可用空间而变化。  根据封装的不同、我们至少会有一个用于标识产品的顶部标记。 如果封装足够大、我们还将提供批次/跟踪代码、但我们的大多数器件都足够小、我们得到的所有器 件都是顶部标记、此处由5541指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Andrews、对我们来说意味着很多、希望您能有一个美好的一天。