This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:+/-5V 输出电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6503, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039348/lmh6503--5v-vout

器件型号:LMH6503
主题中讨论的其他器件: BUF634A

大家好、

我们的客户发现 大多数 LMH6503规格都适合其应用要求、但他们需要在 100Ω RL 下产生±5V (VS =±5V)的输出。 数据表显示了在这些条件下、输出电压范围为±3.2V。 只想问 一下 LMH6503在 相同条件下是否可以设计为±5V 输出电压?  

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    如果将 VS 增加到 ±6V、对于 RL =开路、典型输出范围将增加到±5V。 然后、您应该在 LMH6503输出和 μ 100Ω 之间连接一个外部电流缓冲器(BUF634A)。

    此致、

    肖恩