This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有数字输入的 XTR117

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, DAC161S997, DAC8750, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039326/looking-for-xtr117-with-digital-input

主题中讨论的其他器件:XTR117DAC161S997DAC8750DAC8771

大家好、

我们的客户正在寻找 4-20mA 环路供电芯片。  它与 XTR117类似、但需要具有 SPI 或 I2C 等数字输入、而不是电压输入。 类似这样的设备是否存在? 如果需要任何其他信息、请告诉我!

谢谢、

-Steven Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、我们的 DAC 团队拥有与您所描述的相似的器件。  我将此帖子转发给他们的论坛、以便他们能够提供帮助。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

     DAC 产品线中有许多器件可用于生成4-20mA 环路。 例如、您可以查看此 TI 模拟工程师电路、该电路描述了回路供电4-20mA 变送器电路:  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa866/slaa866.pdf

    在应用手册的末尾、您可以发现它适用于线路中的多个不同 DAC。

    此外、您还可以查看以下 TI 设计。 这是一个完整的系统、它使用 ADC 测量 RTD、然后使用 DAC161S997将数据传输到4-20mA 回路。 该文件夹中有相应的链接、但技术文档中提供了设计指南。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00095

    最后、还有一些器件电流输出 DAC 可用于4-20mA 范围。 如果您看看 DAC8750或 DAC8771等器件、它们具有适合该应用的电流输出。

    https://www.ti.com/product/DAC8750
    https://www.ti.com/product/DAC8771


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫!