This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:Tina 中的运算放大器仿真

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039358/lm7322-op-amp-simulation-in-tina

器件型号:LM7322

你好  

我尝试选择一个运算放大器来实现缓冲电路。 我正在运行仿真、以查看运算放大器的输出如何随输入变化。 我的输入将是一个失真可变的方形、即边沿时间和振幅必然会变化、同时保持脉宽恒定。  

因此、我的关键参数是转换率、带宽和电源电压。 我给出了一个1V 振幅方波、其中1us 边沿时间作为输入。 因此、压摆率为1、完全处于运算放大器 LM7322 (18V/usec)的限制范围内。 我没有想到会有任何意外、因为输出电压应仅随输入电压变化。 但令我惊讶的是、我看到输出中的电压偏移为1V。 我检查了运算放大器参数、发现我提供了0.3V 的输入失调电压。   

当我尝试具有1U 边沿时间的15V 输入振幅时、我也会看到相同的偏移。 输出确实跟随输入、但该偏移值符合 I dint 预期。  

因此、它具有单位增益、并且具有0.3V 的输入失调电压、这应该会在右侧的输出中提供0.3V 的失调电压? 该1V 偏移来自哪里?

当我将输入失调电压更改为2V 时、我会在输出中获得预期的2V 失调电压。 当输入失调电压低于1V 时、这种情况不会保持为真。 它就像输出中的最小偏移为1V。 为什么会出现这种情况? 是否有任何解释?  

e2e.ti.com/.../BufferAmplifier1.TSC


谢谢你  

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    您是否使用 TI 提供的 LM7322模型? 您的 TINA 项目似乎输入了通用运算放大器。

    使用 TI 提供的 TINA 模型时、我看不到您看到的偏移(见下图)、但是您将看到输出限制、因为相对于电源轨的输出摆幅大约为60mV、这符合数据表规格。 但是、根据负载条件、您可以看到 数据表中指定的相对于电源轨的摆幅不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是通用运算放大器、但我更改了设置以匹配 LM7322模型的参数。 我将输入 BAIS 电压设置为0.3V。  

    我在这里回答了我的问题。 显然、"Output Offset Limation"设置为1V。 因此、我看到最小偏移为1V。  

    非常感谢。  

    我只是想了解为什么会发生这种情况。