This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:TLV7021DCKR MSL 级别

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039246/tlv7021-tlv7021dckr-msl-level

器件型号:TLV7021

大家好、

TLV7021DCKR 的 MSL 级别是多少? 

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San

    很抱歉、数据表中缺少该信息。  我正在寻求有关信息的建议、并将在下周初收到信息后再与您进行交流。

    周末愉快!

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuya、

    MSL 为2级、回流焊温度为260C、使用寿命为1年。

    其内容应为:" 2级-260C-1年"(与 TLV7011DCKR 相同)。

    我们正在研究系统、以了解它为什么不出现。