This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548TG3和 OPA548T 之间的差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038320/opa548-the-difference-between-opa548tg3-and-opa548t

器件型号:OPA548

团队

您能告诉我 OPA548TG3和 OPA548T 之间的区别吗?

我认为唯一的区别是铅涂层。

客户能否  直接从 OPA548T 替换为 OPA548TG3?

他们是否需要关心他们的任何问题?

此致

Koji Sakurai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    客户能否  直接从 OPA548T 替换为 OPA548TG3?

    根据发布的 OPA548信息、我发现它们在机械和性能感应方面没有区别。 当然、它们 可以在没有问题的情况下互换。  

    由于器件型号不同、因此它们在处理方面可能存在一些差异。 目前、我没有相关信息。 如果您想知道、我可以找到它(可能需要几天时间才能获取信息)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "相同"表示相同。

    该后缀仅出于历史原因存在: [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀? (G3甚至更旧。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您指出[常见问题解答]链接!  

    谢谢、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队  

    客户需要 TI 的官方评论、  即 OPA548T 和 OPA548TG3是相同的

     客户可以    直接从 OPA548T 替换为 OPA548TG3。

    您能给我评论一下这个论坛吗?

    此致

    Koji Sakurai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "与 OPA548TG3"相同"位于 OPA548T 官方产品页面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    您喜欢哪种"官方评论"? 如果您能够更具体一些、我会为您提供帮助。  

    正如 Clemens 所指出的、该写作内容列在 OPA548T 产品页面上。  

    最棒的

    Raymond