This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:与 INA301兼容- INA300的替代产品

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038787/ina300-compatibility-with-ina301---replacement-for-ina300

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件:INA301

您好!  

我们在器件中设计了一个 INA300AIDSQ。 但是、这些事实很难找到、因此为了更快地实现生产、我们正在考虑改用 INA301、因为该 INA301到现在可用、并尝试使器件可进行生产交换。 我们将 INA300用作传感器连接检测、使我们的系统能够根据传感器的电流消耗来检测传感器是否已连接。 在功能上、我们需要相同的值。 但是、INA300和 INA301之间存在一些特性差异。 我已经浏览过数据表、我认为如果我们使用 INA301A1、以下两个原理图应该会产生相同的行为。  


我计划对两个器件使用相同的无源器件。 原理图是否合理、此更改是否合理?

谢谢、此致、  
Oskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oskar、

    我还认为您可以切换到 INA301、它将起作用。

    与 INA300不同,INA301没有延迟引脚。 此外、Rlimit 值可能需要进行一些调整、以实现相同的比较器阈值。 除此之外、您还应该准备就绪。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    感谢您的回答、错过了延迟线。 我们将其连接到 GND、这意味着它处于50µs Ω。 然而、INA301中缺少延迟线的情况应由更大的迟滞来解决、无论哪种方式、功率都不会波动很大。 不过、我的目标是在设计中使它们可以互换、以防万一。  

    是的、我看到 Rlimit 需要调整、但这应该可以实现、谢谢!