This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:滤波器

Guru**** 2910260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038066/opa2333-filter

器件型号:OPA2333

尊敬的先生:

如果我必须 通过级联两个 LPF 来设计350KHz 的四阶 LPF 滤波器、那么两个 LPF 滤波器的频率应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将取决于您所需的形状。 四阶巴特沃斯型在两级中与四阶贝塞尔型不同。 TI 在线滤波器工具可为您提供这些目标二阶级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下链接启动 TI 在线滤波器设计工具:

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我在理论上通过选择两个单独的二阶滤波器来设计四阶 LPF 滤波器。我为两个滤波器选择的截止频率均为350kHz,但我采用了不同的品质因数和系数,即(1+a1s+b1s^2)。

    系数 A1 =1.8478 A2=0784  

    B1=B2=1

    Q1 =0.54

    Q2=1.39

    此方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不重新创建传统极点位置算法的情况下、您可能会在原始 BurrBrown FilerPro 程序的上下文中使用这种经典治疗、  

    http://www.ti.com/lit/an/sbfa001c/sbfa001c.pdf

    当前包含的 TI 在线链接 Marek 基于此、  

    我自己使用旧的 FilterPro 程序来查找目标极点、然后使用更现代的 RC 解决方案流来实现。  

    这背后有大量材料、但下面有一篇文章阐述了最小 GBW 产品解决方案流程-您要实现什么滤波器?  

    https://www.planetanalogue.com/use-true-gain-bandwidth-product-to-estimate-required-margin-in-active-filters-insight-13/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您分享滤波器设计的用户指南。

    我的问题说明如下

    设计一个截止频率为350kHz 的四阶黄油值滤波器。

    通过使用 TI 设计工具、我获得了设计值。

    但我想知道这些值是如何选择的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔琼  

    你正在走上一条古老的经典多项式的道路-我认为其中的很多都是在1920年代开发的,然后应用了很多年-大多数人从20世纪80年代开始使用的参考书籍在这里-第三章我认为是什么 您需要的、  

    https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_573166.pdf

    我知道、当我开发 Intersil 在线有源滤波器工具时、您必须将您的解决方案限制在一组有限的明确定义的形状、然后是最高顺序 -我将其限制在我开发的工具中的6阶 (这是从查看当您转到更高的顺序要求极端 Q 时所需的极端 RC 精度来得出的)此时、目标二阶极点和一阶极点位置从一组查找表中产生-来自与上述表类似的工作信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,如果您有进一步的疑问,请与您联系。