This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:即使输入为零、LM393的输出也不为零

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038869/lm393-non-zero-output-from-lm393-even-though-input-is-zero

器件型号:LM393

你(们)好
我在同相配置中使用 LM393作为电压比较器
我通过电位器为 VCC 提供了5V 电压、为反相引脚提供了2.5V 电压
问题是、即使到同相端子的电源为零、我也会获得大约3.8V 的输出电压

无论我将同相引脚的电压设置为零、还是小于或大于反相端子的电压、我都会获得输出
此外、当为同相提供一定电压且反相为零时、IC 提供相同的输出

只有当反相和非反相端子都为零时、IC 输出才会变为零

请帮助我对此进行排序

仅当同相电压大于反相电压(即2.5V)时、我才希望获得高输出

问题是当我单独测试比较器时,比较器工作正常,即只有当同相大于反相时才提供输出

但是、当我将其连接到整个电路时、在同相为零时也会出现同样的输出问题

请帮助我对其进行排序

电路中标记的四个比较器存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanket、您好!

    LM393的输入范围高达 Vcc-2V 或室温下的 Vcc-1.5。

    因此、5V 电源上的合法输入范围为0至3V ( 室温下为3.5V)。 3.8V 故障点的相关性很好。

    您可以组合使用两个输入均高于限制值、此时输出通常为低电平。

    请参阅 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南 第2.2至2.5节。 这将解释所有内容。

    因此、您需要将所有输入 电压保持在3V 以下、或者使用轨到轨输入器件、例如 LM393LV。