This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:采用 INA180的输入极性设计

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038963/ina180-input-polarity-design-with-ina180

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA181

大家好、

使用 INA180时、是否需要从 IN+到 IN-的电流? 或者、IC 是否还可以检测并输出负极性(电流从 IN-流向 IN+)?

正如我从数据表图48中看到的、负差分输入将被钳位到 GND、想要确认是否有方法使用负极部分?

谢谢

fRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    您是正确的、INA180设计用于检测一个方向的电流、输出无法超过接地、因此只能监测正电流。 您打算如何使用此器件? 您是否尝试在两个方向检测电流、或者您是否特别希望始终测量负电流?

    如果您需要测量正负电流、我是否建议切换到 INA181? 它与 INA180A 具有相同的功能和引脚排列、但它能够在 REF 引脚存在时进行双向测量。

    如果您仍然想使用 INA180、可以使用一些方法使其双向测量、但代价是精度和额外的电路。

    路易