This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找用于-10°C 至140°C 温度测量的 PT100前端模拟电路 IC。
您能在 IC 上提出建议吗?
您好、Sadashiva、
问:我正在寻找 PT100前端模拟电路 IC、用于温度测量温度范围为-10°C 至140°C。
在设计精密 Pt100 RTD 温度测量时有多种方法。 您可以考虑采用完全集成的方法、将所有必需 的 RTD 块集成在单个 IC 中。 也可以采用分立式 RTD 设计方法。 基于上述方框图、您可能参考的是集成 RTD 设计方法。
在集成 IC 设计方法中、请参阅随附的链接。 ADS124S08和 ADS1247相关产品由 DCC-PADC 团队提供支持(PRAMPS 不支持该产品系列)。
https://static5.arrow.com/pdfs/2013/11/24/3/19/23/744/txn_/manual/slau520.pdf
https://www.ti.com/europe/downloads/2-%203-%204-Wire%20RTD%20Measurement.pdf
如果您对分立式 Pt100 RTD 设计方法感兴趣、请告知我们。 例如、我们可以在 REF200REF102中使用精密电流源、并且我们有各种可编程增益放大器(PGA)来支持 RTD 应用。
最棒的
Raymond
您好、Sadashiva、
我使用的是美国 RTD 温度 R 数值、α= 0.00392。 由于采用低成本设计方法、我们无法使用 ADS1247/8或类似 IC。
封装是一种低成本 Pt100 RTD 测量解决方案。 如您所见、Vout 的范围非常窄、这意味着您的 ADC 必须具有高分辨率、您必须最大限度地提高 ADC 以利用其转换范围。
如果这种方法不理想、您可以考虑调整三线 RTD 测量系统(它可以最大限度地扩大 RTD 的输出范围)。 但它需要两个精密电流源(例如 REF200)。 我在配置中找不到1mA 精密电流源。 精密电流源的成本将超过您当前的设计预算。 为了满足您的要求、我们可能必须设计具有分立式组件的电流源。
BTW、RTD 设计中可用的电源电压轨。
请告诉我您是否想到了这一点。
最棒的
Raymond
雷蒙德
我的设计中提供+24V、+5V、+3.3V 电源。 需要4线测量。
------
我在4线 PT100上获得了以下链接。
您能否推荐替代低成本器件(LM4140、LMP2011)? 请参阅图。 1
我们正在寻找-10°C 至140°C 的 PT100传感
您好、Sadashiva、
这种做法与我在上次答复中提出的做法相同。 红色框部分是仪表放大器(IA)、与 INA317相同。 实际上、由于 INA317的内部精密电阻器匹配、INA317的性能将优于采用 LMP2011或其他运算放大 器的分立式 IA 配置、而且其成本仅低于1美元、请参阅下图。
蓝色圆圈部分是1mA 恒定电流源。 我没有建议这样做,因为有很多选择。 如果您想继续进行设计、我可以稍后向您发送仿真。
最棒的
Raymond
感谢 Raymond 的快速响应、
您能建议 A1和 VREF 的替代器件吗?
准备好后、请与 VREF、A1和 INA317共享仿真文件
您好、Sadashiva、
封装电路与上图1几乎相同。 我在 pspice 模型中没有 LM4140、而是使用了标准2.5V 电压源。 就成本而言、它大约与您最初建议的值相同。
e2e.ti.com/.../INA317-PT100_2D00_1-09222021.TSC
此外、您还可以尝试 使用 TLV333运算放大器。
e2e.ti.com/.../INA317-TLV333-PT100-09222021.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
谢谢、这对您有所帮助!!
您好、Sadashiva、
我现在要结束调查。 如果您有其他问题、您仍可以打开主题帖、也可以要求您的 FAE 联系我们。
最棒的
Raymond
感谢 Raymond、请结束查询。 感谢及时的支持!!!