This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA325:数据表问题:输入偏置电流/失调电流和测试温度范围

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA397, OPA325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038803/opa325-datasheet-question-input-bias-current-offset-current-and-test-temperature-range

器件型号:OPA325
主题中讨论的其他器件:OPA397

你(们)好。

有时、数据表会报告使用不同测试条件获取的单个参数的多个值、例如、该参数是使用不同的温度范围测量的。

一个预期是最大值 当温度范围扩大时、参数值会上升、请参阅此处的输入偏置示例 OPA397:

OPA325情况并非如此

这些值似乎不合逻辑。  我希望应用更大温度范围的测试能够报告最大值 该值至少与应用该温度范围的子集的测试一样大。

当测试中应用的温度范围增大时、IB 的最大值如何减小?

谢谢。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到-40至125C 线的单位是 nA 而不是 PA? 因此、+85处的最大值为+/-0.5nA、+125为+/-10nA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然不是。 感谢您的指出。