This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4041-Q1:TI 解决方案建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4041-Q1, THS4041, LM7171, THS4061, LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036192/ths4041-q1-ti-solution-suggestion

器件型号:THS4041-Q1
主题中讨论的其他器件:THS4041LM7171THS4061LM6171

尊敬的团队:

我正在寻找线性 PN LT1363的 TI 器件替代产品、我在 TI 网站 THS4041-Q1中找到了该替代产品

 

您能不能帮助我建议这是否是一个很好的替代方案? 如果没有、您能为我推荐合适的解决方案吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这取决于您对 LT1363的要求。 它是"所有电容负载驱动"功能吗? 那么 THS4041可能是一个不错的选择。 或者、您 µs 1000V/μ s 的压摆率吗? 然后、TI 提供更快的运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    LT1363属于 VFA 类别、我称之为高跨导输入级、这是驱动电阻器的两个缓冲器、用于立即将误差信号转换为电流。 它旨在为电流反馈提供电压反馈选项-但确实具有一些非常差的噪声电压。  

    无论如何、在这段时间内、一些高速组也在更高电压的过程中执行了其中的一些任务(不像 LTC 那样多、它们非常受此拓扑结构的影响)。 此内部拓扑中有 LM7171和 THS4061。 (奇怪的是、在微芯片产品线中还有一个最极端的版本。)  

    Cload 驱动器是一种仅用于 LTC 的方法、它将 COMP 节点耦合到输出端、以将 COMP 引脚上的 CLoad 置于高 F 位置。没有人会愚蠢地这么做、因为现在您有一个部分的动态性能严重依赖于该部分 负载。 这当然是真的,但在这里尤其如此。 奇怪的是、LTC 通常会显示一个内部原理图、其中 C 被圈出。 您也可以在输入侧看到两个缓冲器。 这将获取 VFA 拓扑中的压摆率。 500欧姆是输入级跨导元件。  

    根据您需要更换的原因、今天有很多更好的选择-原理图可以让您进行讨论、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、THS4041显示了类似的负载能力、其原理图未显示从 COMP 节点到输出的耦合 C、但很可能存在。 更正常的输入级、因此压摆率可能来自更高的静态电流。  

    我从未想过将这样的部件定义为一个部件、如果您知道您有一个电容负载、也许可以使用嵌入式集成器应用程序电路来驱动它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

     对于更高的压摆率和容性负载驱动能力、LM6171可能是另一种选择。 但是、正如 Kai 和 Michael 提到的、我们需要更多详细了解哪些规格对于器件更换非常重要。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffes、

    感谢您的见解和帮助,也感谢您解释 Fast OPA LT1363的机制,

     

    我有一些问题、

    1. 您如何建议更好的抗噪性能,更高的输入阻抗选择是否有帮助?
    2. Cload 驱动意味着什么?
    3. 我不明白为什么耦合 COMP 节点到输出会影响 CLoad 能力或整体性能?

     

    下面是电路的一部分(消隐电路)、由于我无法分享完整的设计图、希望这部分功能能帮助 FAE 更好地理解、我希望他们能更好地理解。

     

    因此、关于我们的应用、它基本上用于晶圆检查机、在该机器中、消隐电路用于定义和控制样本扫描完成后的持续时间、以确保扫描图像(晶圆)的质量。

    P.S.   消隐时间应更大、以避免扫描图像中出现任何黑带、失真或任何错误。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    1.不太确定您所指的具体内容、但高阻抗/输入电阻器会增加整体系统噪声。  

    2. CLoad 是指放大器输出端的电容值。 一些放大器专为驱动更高的容性负载而设计、但会降低总体系统带宽。  

    3、不是专家、Michael 可能可以扩展或更正以下内容。 由于  引入了外部负载电容器、该电容器充当内部补偿、这一点至关重要。 它通过"减慢"放大器来提高放大器的总体稳定性(防止振荡和振铃)。 额外的零点补偿由 RC 输出级产生的极点、从而增加相位裕度。 当 Michael 提到这会影响整体性能时、我相信他所说的是、与其他电压/电流反馈放大器相比、这些类型的放大器在设计上受到限制。 由于该耦合电容器可获得驱动极高容性负载的好处、因此它会对整体压摆率和带宽产生不利影响。  

      感谢您分享应用的详细信息并提供原理图。 您是否还能够共享输入信号特性(频率、上升时间(如果不是正弦波)和电压范围)? FET 推挽级表明它们不使用非常高速的信号、并且更关注输出电流和容性负载。 在这种情况下、Kai 和 Michael 的建议 将适用于此类应用。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、您的原理图显示了一个双通道功率驱动器、其中环路内有 FET -有人建议使用驱动枪。 无论如何、这个问题将会出现在哪里? 您是否出于某种原因尝试更换 LT 器件-这些电路的稳定性分析并不重要、仅查找"相似"器件远不能进行全面的稳定性分析。  

    CLoad 的理念是将负载 C 置于 COMP 节点上、以压摆率和 BW 为代价、在输出引脚上的宽范围 CLoad 范围内降低器件速度并保持稳定性 (THS4041的首页显示了闭环带宽与 CLoad 快速收缩的情况)。