This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:具有8:1多路复用器和放大器的 DAC 输出运算放大器部分;运算放大器 TL082

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038549/lf356-dac-output-op-amp-section-with-8-1-mux-op-amp-tl082

器件型号:LF356

您好!

下面我的设计中使用的 LF356N/NOPB (参考设计:U51)放大器的附加电路图。 DAC 输出连接到此运算放大器、输出连接到两个模拟多路复用 器 MPC508AP (参考设计:U41和 U38)。 U41同样与 TL082CP/NOPB 运算放大器(U39至 U43)相连、并与现场 P2连接器和 U38相连。 U38再次连接到 U51运算放大器部分。 请解释它的工作和运行方式、以便更好地理解。 下面是几个问题。 请澄清这一点。

1) 1) MPC508AP 是8:1模拟多路复用器、但在电路图中用作多路复用器和多路信号分离器。 该多路复用器是否是双向的?

2) 2)该电路中使用的运算放大器 LF356N/NOPB 和 TL082CP/NOPB 的用途是什么? 我不是这一主题的专业人员、因此我希望得到详细的解释。

3) LF356N/NOPB 引脚1和5与电位计相连、此处将执行哪种类型的调优?

4) RP19 (100欧姆)和 RP20 (10K)电阻器与.01uF 电容器搭配使用? 此电路的用途是什么?

提前感谢。

此致、

Karthick V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick、

    1) 1) MCP508是双向的。

    2) 2)具有频率补偿和直流遥感功能的单位增益缓冲器*

    3) 3)该电位计可用于将 LF356的输入偏移归零。 如果设置正确、多路复用器的直流偏移精度将很好。  

    4) 4)提高电路的稳定性*

    *在直流电压下、电容器处于开路状态、因此在100欧姆电阻器后反相输入对输出短路、因此电阻器后的输出电压将与同相输入端的输入电压相同。 在高频时、100欧姆电阻后的信号可能具有太多的相位滞后。 0.01uF 电容器阻抗将小于10k 电阻器、因此反馈将在输出引脚(100欧姆电阻器之前)使用低滞后信号

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-isolation-resistor?context=1139747-1139745-14685-1138805-13953