This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634KP ESD-HBM、CDM

Guru**** 2556720 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038064/mpy634-mpy634kp-esd-hbm-cdm

器件型号:MPY634

大家好、

客户正在申请 MPY634KP 的 ESD 信息。 
您能帮助我们提供这些信息吗?

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUYA-San、您好!

    客户正在申请 MPY634KP 的 ESD 信息。 

    MPY634 ESD 额定值:该器件在 HBM 下通过500V 测试、在 CDM 下通过500V 测试。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond

    感谢您的回复!