This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA4188替代产品

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA4188, OPA2188, OPA2182, OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038258/opa2188-opa4188-alternatives

器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件:OPA188OPA4188OPA2182OPA2187

我们有一个使用 OPA4188的传统设计。  仅使用4个运算放大器中的2个。  由于器件短缺、我们正在考虑将 OPA4188替换为 OPA2188。  Vs =+/-5V 时、规格看起来几乎相同。  我确实 看到额定温度范围为125C (OPA4188)和105C (OPA2188)。  OPA2188修订历史记录删除了对 OPA188和 OPA4188的所有引用、因此我不清楚这些器件是属于同一系列器件、还是可以用作彼此的替代器件。  我还需要考虑其他事项吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OPAx188 系列包括 OPA188 (单通道)、OPA2188 (双通道)和 OPA4188 (四通道)-它们都是相同的器件、但过温规格可能不同。 但是、如果您考虑切换到双通道器件、您可能还会考虑使用较新的器件、例如 OPA2182和 OPA2187、它们的额定工作温度范围为-40°C 至125°C。