This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV-HEVAL:关于 EVM 上安装的器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640HV-HEVAL, LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037647/lmp8640hv-heval-about-mounted-device-on-evm

器件型号:LMP8640HV-HEVAL
主题中讨论的其他器件: LMP8640

您好、E2E、

我们的客户购买了 LMP8640HV-HEVAL。 但是、EVM 中安装了非 HV 版本。

这是正确的 EVM 吗?
此 EVM 能否承受60V 输入电压?

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../EVM-photo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    您能在此处分享更多详细信息吗? 他们是否从 TI store 购买了此 EVM?  

    (编辑了一些问题。 错过了附加的照片)

    在 LMP8640系列中、只有 HV 版本能够精确地承受60V VCM。 正常 LMP8640的额定电压仅为42V 共模。  

    我现在将与我们的 EVM 团队一起探讨这一点、但与此同时、我们需要为您的客户解决问题。 我可以通过两种方法 来帮助您。

    1.如果客户能够自行焊接 LMP8640-HV-H 器件、我可以将其发送给他们。  

    2.我可以申请新 EVM 的样片。 但是、在我能够做到这一点之前、我需要验证制造商使用错误器件制造的整个库存。

    请告诉我上述任何一项是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    请向我提供两个 HV 版本器件。 一个是针对实施失败的预留。 我将针对客户的 EVM 进行更改。

    此外、如果我申请新 EVM、您何时可以发货?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    昨天、我在工厂中验证了这些电路板的最后一个构建不正确、组装的器件确实是应该安装 HV 器件时的非 HV 器件。 遗憾的是、由于我们当前的库存都存在此问题、我认为替代 EVM 不会有所帮助(我还确认20V/V 和50V/V EVM 安装了正确的器件)。  

    我认为、如果您有能力、最好的方法是、如果可以接受、我将为您提供样片、以便为客户进行更换。 我已向您发送一份朋友请求、向我发送论坛外的收货地址、我将立即收到样片请求。