This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2890:1至4个扇出

Guru**** 2557250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038054/opa2890-1-to-4-fanout

器件型号:OPA2890

尊敬的先生/女士:

在将一个 OPA2890 (增益为2)连接到四个 OPA2890 (增益为1)时、我得到了一些 PCB 布线建议。
 OPA2890之间的延迟不仅仅是信号质量。

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    随着带宽的增加、有几个因素变得更加重要。 通常、最好在通道之间保持布线尺寸一致。 您可能还需要避免可能导致线路之间耦合的接近平行布线。 如果您必须将线迹布置在靠近的位置、则在每条线迹的任一侧设置隔栅是隔离线迹并防止场线相互作用的好方法。 接地共面波导(GCPW)是我最喜欢的波导、即使它在250MHz 下有点过冲、它也应提供出色的信号质量。

    最棒的
    Sam