This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM:兼容4线称重传感器和连接确认

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA826, INA826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037880/ina826evm-compatibility-with-4-wire-load-cell-and-connection-confirmation

器件型号:INA826EVM
主题中讨论的其他器件:INA826、TINA-TI

尊敬的所有人:  

我的问题是如何将 INA826EVM (INA826评估板)与4线制称重传感器配合使用、我只想检查以下连接是否正确、因为我想在购买模块之前进行仿真。

系统描述:

此处显示了完整的电路图。

(图1)

使用的测压元件包含4个分别为350欧姆的应变仪、 测压元件的正负激励电压介于5V 至7.5V 之间、灵敏度为2.0mV/V、5N-m 为最大转矩。  

对于我的应用、称重传感器的输出电压约为2mV (+5V、-5V 激励时)、要将该电压连接到 ADC、我尝试使用设置为 R_GAIN = 100欧姆的 INA826评估模块以在 VO 下获得~0.99V 的电压。

我还使用 TINA-TI 软件验证了这一点、结果如下所示。  

  

(图2)

(图3)

我的疑问如下:  

1.我从未使用过评估板、电路原理图中显示的分立电阻和电容在包装箱中提供、还是必须单独订购?

2."REF"点通过0欧姆电阻器直接连接到 GND。 我 在这里看到 这样做是错误的、但在 INA826EVM 用户指南中也是正确的( 此处的图2)。 我在这里做了些什么问题吗?

3.称重传感器具有浮动电压连接,在某些情况下,它也可以接地,但为了获得最大应力,使用了这种连接。 我希望这里的连接也正确吗?

4.计算出的电压输出和仿真电压之间存在轻微差异(~20mV),如图所示。 3.我能不能知道压降的原因?

任何类型的输入都将非常有用。  

提前感谢、  

此致、  

Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Sharan

    1.我从未使用过评估板、电路原理图中显示的分立电阻和电容在包装箱中提供、还是必须单独订购?

    我被告知 INA826的组装方式如 BOM 列表和下图所示。  

    2."REF"点通过0欧姆电阻器直接连接到 GND。 我 在这里看到 这样做是错误的、但在 INA826EVM 用户指南中也是正确的( 此处的图2)。 我在这里做了些什么问题吗?

    如果使用图6、则 R5不能是0Ω Ω 电阻器(它将使 U2的基准电压短路)。 如果您使用图3配置、R5应是 0Ω Ω 电阻器或连接到接地的 REF 引脚。  

    3.称重传感器具有浮动电压连接,在某些情况下,它也可以接地,但为了获得最大应力,使用了这种连接。 我希望这里的连接也正确吗?

    如果应变仪的灵敏度为2.0mV/V、并且5 N-m 为最大扭矩、则应使用更高的激励电压以增加应变仪响应。 在 INA826的差分输入端、7.5VDC* 2.0mV/V = 15mV、在压缩过程中应相当于5N-m。 (应变仪 R 为350Ω Ω 表示无负载、R>350Ω Ω 表示张力、R<350Ω Ω 表示压缩力)。  

    应变仪应按如下所示进行配置。 我将电源电压仿真为+/-15Vdc。 +/-7.5V 将起作用、此时 RSG 的工作范围约为 3Ω 350Ω μ s 后为+/-2.5 μ s。  

    e2e.ti.com/.../INA826-Strain-Gauge-09202021.TSC

    4.计算出的电压输出和仿真电压之间存在轻微差异(~20mV),如图所示。 3.我能不能知道压降的原因?

    在您的图中可以看到~20mV 来自 INA826器件的失调电压(Vos)。 25°C 时、Vos_initial 约为240uV 至850uV (RTI、请参阅输入)、G=1)。

    由于您的配置增益= 495V/V、因此计算出的 Vos 约为20mV。  

    为了消除失调电压、您需要将应变仪从0 N-m 校准到5N-m 或用户定义的最大力。 例如、如果这是一个平衡应用、则 zero_out 权重读数与称重应用中的 Tare 权重函数等效。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    我很高兴能找到这样一个描述性的答案、也能找到如此快速的答案! 我的疑问得到了澄清、我将继续讨论硬件。   

    非常感谢! //\   

    此致

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    很高兴我们能够提供帮助。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以通过 E2E 论坛打开此主题或创建新主题。  

    最棒的

    Raymond