This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:湿度信息

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036661/lmp7701-humidity-info

器件型号:LMP7701

您好 TI!

是否有关于此器件输入参数如何对湿度变化做出反应的任何信息?

像这样的图?  

我在 hum 电平接近80%及以上的浮动输出方面遇到问题。 我想找出这是 PCB 跟踪或 LMP7701本身的问题。

此致、

Ilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilia、

    您是否通过安防来屏蔽 LMP7701的输入端子? 是否使用法拉第笼来屏蔽电路?

    您能否展示您的原理图和布局?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    PCB 位于法拉第笼内。 我使用了2层堆栈 FR4。 电路板上没有屏蔽层和丝网。  在 LMP7701之前、我们使用了来自模拟的 ada4530、在没有保护环的情况下一切都很正常。 就2层 FR4 PCB 和湿度防护环而言、我认为(可能是错误的)无效。  

    Ilia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    我们执行 (或通过相似性进行资格认证) 在 我们的所有 产品( 包括 LMP7701)上进行湿敏等级测试(MSL)和高加速应力测试(HAST)、但我们不会在 不同相对湿度水平下测试我们的器件是否存在特定参数的变化-这些器件必须通过数据表电气最小/最大限制、并且必须具有封装 无分层迹象。   

    湿敏等级 与某些半导体的封装和处理预防措施有关。 MSL 是  一种电子标准、适用于潮湿敏感型器  件暴露在室温条件下的时间段(1级为30°C/85%RH;所有其他级别为30°C/60%RH)。

    湿度/回流敏感度分类对于塑料[1] 集成电路(IC) SMD、湿敏等级为八级。 组件必须在允许的时间内安装和回流(袋中的地板寿命)。

    • MSL 6  使用前必须进行烘烤
    • MSL 5A  24小时
    • MSL 5  48小时
    • MSL 4  72小时
    • MSL 3  168小时
    • MSL 2A  4周
    • MSL 2  1年
    • MSL 1  无限制

    LMP7701 (SOIC 和 SOT-23)的两种封装均归类为 MSL 1

    以下是测试1级 MSL 的条件。

    CSAM

    1. 在125°C 下24小时烘烤
    2. 85C/60%RH、持续168小时
    3. 在260C 的峰值温度下进行3次回流
    4. 助焊剂浸没/DI 水清洁
    5. 电气测试
    6. 发布 CSAM

    1级表示器件对湿度不敏感。

    LMP7701封装 还符合 130°C/85% RH HAST 测试要求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilia、

    您能解释一下电路的工作原理吗? 引脚3和引脚4是否错误交换?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、Kai 有一个问题、即您的电路由于其正极反馈(反馈必须为负)而无法正常工作。  除非您的原理图中未包含信号路径中的另一个反相、否则这是正确的。 如果没有其他东西、则需要交换引脚3和4的连接(见下文)、否则 DOUT 将卡在其中一个电源轨上(5V 或-5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Marek。

    感谢你的帮助。 因为该图像来自上一修订版、我尝试将 FR4层压到 ro4350、而该错误仅出现在上一修订版中。

    之前的所有修订都很好、这些输入处于正确的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您没有尝试使用正则反馈... ;)