This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:使用"LMP2012QML-SP"作为温度开关

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038024/lmp2012qml-sp-using-lmp2012qml-sp-as-a-temperature-switch

器件型号:LMP2012QML-SP

 我正在研究使用"LMP2012QML-SP"作为温度开关的可能性(例如、低于1个温度时、它有1个输出;高于该温度时、它有不同的输出)。 但是、我无法理解该开关是"单极双投"还是不同的? 还是用作简单的单极单掷开关? 或者、我无法理解是否可以将其用作开关? 我看到该部件有10个端子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    LMP2012QML-SP 是一款精密运算放大器、适用于航天级应用。 您可以使用它来生成/缓冲/驱动所需的两种不同输出电压、但它不能单独用作它们之间的切换。 您似乎想要做的事情、您不仅需要放大器、还需要比较器、可能还需要物理继电器开关、具体取决于输出电压是两个不同的直流电平还是其他的电平:

    RTD/类似温度感测->具有迟滞功能的比较器->比较器输出可激励继电器、从而在 LMP 的 Output1和 output2之间切换

    如果 输出电压只需要看到直流偏移、您可以将其结构更改为:

    RTD/相似温度感测->具有迟滞的比较器->比较器的输出通过 求和节点改变 LMP 输入端的有效电压、从而改变输出

    "单极双投"意味着您有一个输入在两 个单独的输出之间切换、而"单极单掷"具有一个输入、可连接或断开(悬空)一个输出。

    谢谢、

    Jon