This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330EVM:AMC3330EVM +安全屏障上的标签

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330EVM, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037875/amc3330evm-amc3330evm-labels-on-the-safety-barrier

器件型号:AMC3330EVM
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好!

在 AMC3330EVM 上、电路板两侧的隔离栅上都贴有标签。

这是否符合安全要求?

此致

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    很棒的观察,你是对的。  我同意、在正常系统中 、任何东西、包括标签、都不应跨越隔离栅、因为隔离栅为电流流动提供了替代路径。 但是、该评估模块未通过高压运行认证、不应用于测试器件的隔离规格。 该评估模块旨在提供测试器件模拟和数字特性的方法、并为客户提供推荐的布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的快速回复。

    我知道 EVM 未经 TI 的高电压运行认证... 但我需要一个具有 AMC3330的快速解决方案、直到明天。

    请告诉我:PCB 材料的类型是什么?

    然后我将自行决定。

    我假设 EVM 板上的 AMC3330是符合数据表规格的器件、对吧?

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    这是一个厚度为1.6mm 的标准 FR4无铅结构 PCB。  

    是的、EVM 上的 AMC3330符合数据表规格。