This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:拉电压(即引脚12、13)上的最大和典型电流消耗是多少?

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038003/opa569-what-is-the-max-and-typical-current-draw-on-the-source-voltage-ie-pins-12-13

器件型号:OPA569

V+=5.0V 时、源极电压(即引脚12、13)上的最大和典型电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    由于这个问题不容易回答、我将把 它参考到 OPA569的安全工作区(SOF)。 如果您能够为我们提供原理图和负载、我们就能够通过 Tina 或其他仿真工具来仿真功率耗散。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond