This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902KPWR 与 LM2902KVQPWRQ1电气差异、共模和差分输入电容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038005/lm2902-lm2902kpwr-vs-lm2902kvqpwrq1-electrical-differences-common-mode-and-differential-input-capacitance

器件型号:LM2902
主题中讨论的其他器件:LM2904

大家好、

您能就以下事项提出建议吗?

- LM2902KPWR 与 LM2902KVQPWRQ1之间有什么电气差异(如果有)? 我在数据表电气表中没有看到任何具体内容。  

-我的客户的关键规格是共模和差分输入电容、您能就这些值提出建议吗? 我在数据表中看不到。  

谢谢、

Kevin Ginunas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    大多数答案都包含在数据表中、或在应用手册中进行了明确说明。  具有 LM324/LM358内核的器件设计指南

    1.4最大电源电压
    默认的最大电源电压为30V;但是 LM290X 器件的最大额定电源电压为26V。
    LM2902和 LM2904器件的后缀中有一个"V"、表示最大电压
    高达32V。LM2902KAVQDR 和 LM2904AVQDR 是两个示例。 后缀中带有“B”的所有设备都具有 A
    最大额定电源电压为36V;例如 LM358BDR、LM2904BADR。

    输入电容对于两者都是相同的。 我没有快速获得数据、但它只有几 pF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、  

    差分电容应小于1pF。 应用 PCB 上的差分电容可能比运算放大器本身更大。