This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:CofA

Guru**** 2947140 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037490/amc3330-cofa

器件型号:AMC3330

此部件 AMC3330是经 UL 认证的组件。 为了将其视为 UL、终端用户必须满足可接受性条件。  

来自 UL

"要设计和构建安全的产品、您需要了解每个组件的可接受性条件。 您通常可以从组件的制造商或供应商的工程 CofA 列表中获取此信息。 这将提供组件必须满足的所有条件、才能被视为 UL。 常见的 CofA 有: 组件必须封闭,必须通过电强度测试,必须符合一定的污染等级,必须在其电气额定值范围内使用,或者必须具有耐火性。 T 英寸

您是否能够提供此器件的可接受性条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    此信息可在数据表规格部分6中找到。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc3330.pdf

    第6.1节" 绝对最大额定值"表非常重要、因为超过这些限制可能会对器件造成永久损坏。  

    第6.6节"绝缘规格"涵盖了强度测试和污染等级。  

    第6.9节"电气特性"概述了器件的性能特性。  

    某些额定值/规格/特性受特定测试条件(即 TA = 25°C)影响、并且只有在这些测试条件被遵守时、最小值/最大值/典型值才适用。 如果在指定的测试条件之外运行器件、则无法保证器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以使用此功能:

    e2e.ti.com/.../Conditions-of-Acceptability-_5F00_-UL-Product-iQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexander! 这是可以接受的、解决了我的问题