This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:VINN 引脚和 GND1引脚连接请参阅

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037707/amc1301-vinn-pin-and-gnd1-pin-connection-consult

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1300

大家好、

客户询问他们是否可以在其应用中断开 VINN 引脚和 GND1引脚。 上述两个引脚之间的内部阻抗值是多少? 我注意到我们建议在 D/S 中将 GND1引脚和 VINN 引脚短接 原因是什么? 请在这里帮助我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    典型应用会将 VINn 或 VINp 连接到 GND1、并摆动任何一个输入在0V 电位上没有接地+/-250mV。  您当然可以将 VINn 与 GND1断开、但需要注意的是、输入共模不会超过放大器的数据表限制。  另请考虑使用 AMC1300而不是 AMC1301、与 AMC1301相比、AMC1300的性能有所提高。