This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择具有低失调电压、小 IB 和小 IQ 的双路运算放大器、适用于烟雾探测器。

Guru**** 2667175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2344, TLV9002, TLV2432A, TLV2262A, TLV9102, OPA2990, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037406/choose-a-dual-op-amp-with-low-offset-voltage-small-ib-and-small-iq-suitable-for-smoke-detectors

主题中讨论的其他器件:OPA2344TLV9002TLV2432ATLV2262ATLV9102OPA2990TLV9062
您能否帮助选择一款适用于烟雾探测器且具有低失调电压、小 IB 和小 IQ 的双路运算放大器。 具体要求如下: 
  1. 双路运算放大器、SOIC8封装;
  2. RRIO;
  3. Voffset 小于1mV、最好小于0.5V;
  4. Ib 不超过200pA、最好小于50pA;
  5. 每个通道的 IQ 不为200μA μ A;
  6. 支持3V 单端电源;
  7.  GBW 不小于0.5MHz、1MHz 或更高更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将这些要求插入搜索功能不会产生许多结果:
    www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=2;2&p1261min=0.9;3&p23typ=0.5;8000&~p78=In;Out&p2max=0.0015;1&p1typ=0.00032;0.2&p2954=SOIC

    OPA2344的失调电压为1mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    OPA2344是一个很好的候选器件。 也可以使用 TLV2432A 和 TLV2262A。 TI 建议使用 TLV9002作为烟雾探测器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    OPA2344是合适的、但其价格相对较高。 
    除了 TLV9002之外、我还要注意 TLV342。 它们有一个共同点。 当共模电压较高时、Voffset 会迅速恶化。 如果实际共模电压较低、则可以满足要求。
    我的观点是否正确? 如何解释这种现象?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    TLV9002数据表的第8.3.2节对此进行了说明、这对于输入轨到轨运算放大器而言非常常见。 在大多数情况下、这一点完全没有问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海良、  

    由于目标偏移电压非常低(Vos < 1mV)、我将把线程从通用放大器转移到精密运算放大器。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海良、

    该线程已传输回 GPAMPS、以找到低成本解决方案。 如果 Vos 规格可移至1.5mV、则 TLV9002 (低电压)、TLV9102 (中电压)、OPA2990 (高电压)三个选项均低于0.50/千美元。 我认为这些参数已经被滤除、因为 Ibias 没有最大规格、所有这三个参数的典型规格都小于或等于±10pA。  

    SOIC-8中提供了所有这三种选项、但截至2017年9月9日、只有 TLV9102具有库存:4980器件  

    以下是快速搜索链接: www.ti.com/.../products.html

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    添加到选择列表中、您可以尝试 使用 TLV9062。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢!  

    我注意到、当某些运算放大器的带宽增加时、静态电流也会增加、TLV9062也不例外。 其 IQ 相对较大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    非常感谢!

    此致、

    海梁