This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RMS 转直流转换器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS7128, LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037293/rms-to-dc-converter

主题中讨论的其他器件:ADS7028ADS7128LM13700

您好!

我的客户希望实现 RMS 转直流转换器、以监控施加到外部负载的输出功率。 我在 E2E 上查看了应用手册、并在 TI.com 上找到了很多:

E2E 帖子(我们有一个支持 RMS 计算的 PADC、但其通道数超过所需数量): https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910110/rms-to-dc-convert-solution 

应用手册(几十年前的一些过时应用手册):

https://www.ti.com/lit/an/snoa690/snoa690.pdf

https://www.ti.com/lit/an/snoa592c/snoa592c.pdf

是否有人使用更现代的运算放大器进行了更近期的仿真或设计? 如果我正确理解、顶部应用手册是对电压进行整流、然后有一个级可进行乘法/除法。 我认为我们可能会提出一些新的解决方案。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    有些非 TI 器件可执行直接 RMS 转直流功能。  在发布此帖子时、TI 不提供具有模拟 RMS 输出的器件。  不过、正如您所注意到的、ADS7128和 ADS7028器件在内部包含 RMS 计算、并且可以直接输出数字输出。  始终需要通过 ADC 对 RMS 转直流器件进行采样、因此将 RMS 引擎组合到 ADC 本身会将组件组合在一起。  这些器件的价格也与小型封装中的许多 RMS 转直流功能相同或更高。  

    我们希望看到此解决方案的更多吸引力、并希望了解其不适合的原因。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7128.pdf

    更多 信息、请参阅第8.3.12节"均方根模块":

    •均方根模块:

    16位真正 RMS 输出

    可编程 RMS 时间窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LM13700可用于构建简单的 RMS 转换器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin 和 Kai、

    感谢您的快速回答。 我已经向我正在工作的工程师推荐了这两种方法。 Collin、如果我收到有关此解决方案的一些反馈、我将通过电子邮件通知您。 我的"恐惧"是、他们只监视一个信号、不需要此器件集成的8:1多路复用器、但 我们应该看到!

    John