This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:负结果

Guru**** 2768085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037341/ina226-negative-result

器件型号:INA226

您好、先生、

请帮我审核客户的设计。

e2e.ti.com/.../design.pdf



客户在 a226中有6个相同的传感器、 通过一个 I2C 连接 到 STM32、

但是、当没有加载器件时、

3个传感器返回结果0和3返回负结果。

您知道原因吗?

感谢您的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我会添加一个简单的电阻器作为虚拟负载、以便能够流动一定的最小负载电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否详细说明"负面结果"是什么意思? 读回的数值是多少? 这些是分流电压/电流值是否正确?

    什么是分流电阻器和总线电压?

    请注意、输入失调电压最大值可达±10uV、因此 Vshunt 测量读数最高可达- 4 LSB、这不包括其他可能的误差源。

    此致、

    Peter