This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:TI 建议

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1411, ISO224, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037569/amc1311-ti-recommendation

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1411ISO224AMC1350

您好:

目前 、我的客户有一个需要直流总线电压隔离采样的项目。 总线电压为300V-400V、需要隔离。

该芯片与 amc1311类似、但 amc1311 始终缺货。 请帮助推荐,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    遗憾的是、半导体短缺正在影响许多客户。 任何具有高输入阻抗的隔离式放大器都可用于电压检测应用。 但是、可能需要进行一些设计更改、以考虑与 AMC1311相比的不同输入/输出结构。  

    AMC1411与 AMC1311最为相似、但采用宽体封装。  

    ISO224 (+/-12V 输入)和 AMC1350 (+/-5V 输入)在 TI.com 上也有库存器件。 这些器件具有用于交流电压检测的双极输入范围。 当用于直流电压感测时、将不会使用其中的一些输入电压范围、从而导致分辨率降低、并且需要更改 MCU 代码中的预期电压计算。  

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html#sort=p3318;desc