This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:无连接(NC)引脚

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037292/opa192-no-connect-nc-pins

器件型号:OPA192

在航天领域、不需要浮动金属、例如:未使用的引脚通过一些电阻器接地。  对于 OPA192IDR、TI 对 NC 引脚的建议是什么?  保持悬空或通过某个电阻接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    TI 建议将未使用的运算放大器置于线性运行模式、如以下文章中所建议、请参阅博客文章 未使用的运算放大器-该怎么办? 或视频 如何终止未使用的运算放大器

    请勿使未使用的输入运算放大器引脚悬空或接地、未使用的运算放大器的输出在饱和状态下运行。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。  NC 是怎样的。  一些制造商表示将其绑定到 GND 其他状态为悬空。  该器件怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果运算放大器封装通电并且在一个或多个未使用的运算放大器中配置了 NC、则运算放大器的输出将饱和、不建议这样做。  

    该器件怎么样?

    对于 OPA192、输入共模电压是在接地或 V-引脚附近指定的。 如果未使用的运算放大器输入接地、其中 Vref = GND (如右侧第二幅图所示)、则在缓冲器配置中可能是正常的。  

     

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、那么、连接无内部连接(NC)引脚会如何使输出饱和?  我不想绑定任何输入、只绑定无连接引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考我在开始帖子中列出的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我的错误是误解了您的查询。 在 SOIC 或 VSSOP 封装中、NC 连接没有内部连接。 您可以将其绑 定到 GND、对于 DO-160、应用程序必须通过第18.0节(AF 传导易感性)进行第23.0节(直接雷击)资质审核测试。 最好将其接地/底盘、而不是悬空。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond