This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:输入阻抗

Guru**** 2767135 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3491, TLC271, TLV4062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037003/tlv3491-input-impedance

器件型号:TLV3491
主题中讨论的其他器件: TLC271TLV4062

了解 TLV3491上的输入阻抗

当 TLC271数据表提供信息(典型值为10power12欧姆)时、无法在数据表中找到

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25°C 时、输入偏置电流(实际上是泄漏电流)最高为10pA、在较高温度下会增加(请参阅图4)。 您可以根据得出输入阻抗:ri = VS/IB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaques、

    2.5V 时1pA 的输入偏置电流看起来具有大约2.5TOhm 的"输入电阻"。 但严格地说、TLV3491作为 CMOS 芯片、实际上显示了无限高的输入电阻、1pA (典型值)的超低输入偏置电流仅是输入端 ESD 保护单元的泄漏电流。 因此、输入电阻为2.5TOhm 是没有道理的。 但是、给出有关输入偏置电流的规格并显示其如何随环境温度变化是合理的。 如果我说得对、泄漏电流应在非常低的温度下冻结、如图4所示:泄漏电流一直降至0pA。

    请记住、TLV3491的输入电容在阻抗上发挥着更大的作用、尤其是在高频率下。 2pF 在100kHz 时提供800kOhm 的阻抗。 将此阻抗与2.5TOhm 进行比较。

    Kai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    您完全脱离了您的联盟:10pA 乘以1Mohm 等于10微伏-这不是主题。

    我已将电阻器值更改为一个更低的顺序、它似乎起作用了。

    由于在同一电源欠压检测 R2中使用的 TLV40x 被选为1 Mohm (这正是您购买此类组件的原因-消耗尽可能少的电流)数据表 TLV40x 第8.2.1段欠压检测、因此我仍然感到非常惊讶。

    我应该使用与  TLV4062相同的1Mohm 值 R2

    我已重新检查电路、因为表面可能有脏污的残留物、但它是干净的(已使用异丙基醇进行清洁)

    因此、问题仍然存在:在我给您的身体标记下、您是否发现生产过程中的 QA 问题报告?

    此致

    Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助

    TLV4062用于我的项目中的欠压检测、即在纯直流中工作。

    我非常沮丧地在这么小的电路上失去时间。

    总之、祝您愉快。

    Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacques

    很抱歉、您目前遇到的任何问题。  Clemens 和 Kai 已指出确定输入阻抗的正确路径。  它实际上归结为输入偏置电流与温度的关系以及您的电路的共模电压。  您是否需要任何其他支持?

    卡盘   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您花时间解决我的问题。

    实际上、人们通常会对一个简单的问题进行复杂的解释。

    引脚因磁通而短路....

    它说明了您可以利用资源 for..nothing

    我想先回答我的问题:我会有时间。 问题是生产中是否存在 QA Pb? 在我的批号上回答"否"。 结果、我的板上的东西出错了:数量级令人震惊。

    好的、我们在这里。

    Rgds

    Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    我们假设您已经正确清洁了电路板、或者已经清洁了电路板。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我的第一选择

    祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好! 从明天开始的两周假期

    在这里度过了愉快的时光!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacques、

    磁通在燃烧时会变成导电的。 这种情况在手工焊接过程中很常见、因为温度不受控制。

    如果磁通是干的、硬的和黑的、则表明磁通已碳化、并已变成一个可以为几千欧姆的并联电阻器。

    因此、您看到的不是 unusual..especially、而是具有细小的引脚间距和闭合的引脚间距、使情况更糟。