This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:电源+-12V 时的输入共模电压和输出摆幅范围

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036585/tl074-input-common-voltage-and-output-swing-range-with-supply--12v

器件型号:TL074

大家好、团队、

我的客户使用的 TL074I 采用+12V 电源、但在数据表中、仅有+-15V 规格。 是否可以在 +12V 电源下提供 VICM (共模电压输入范围) VOS (最大峰值输出电压摆幅)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    一个很好的估算方法是从+/-15V 指定的数据中减去3V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    Kai 正确地将所有值降低3V (更接近接地)

    我还建议在新项目中使用 TL074H。 它是古老 TL074的现代重新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ron M.

    请与我分享 TL074H 与 TL074I 的对比情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    TL074H 是一款全新的设计(CMOS?) 不能简单地与传统 TL074I 进行比较。 我在同一数据表中看到它们有点惊讶。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、Kai、

    就在创建 TL074时、JFET 就是获得低输入电流的方法、因为 CMOS 运算放大器当时并不实用。

    CMOS 从那时以来取得了很大的进步。 TL074H 与大多数其他 CMOS 运算放大器不同、因为输入级上的 NMOS 是初级(而不是次级放大器、仅涵盖 VCM 的顶部)。 TL074H 的输入端没有任何 PMOS。 因此、对于 TL074 I 和 H、不允许接近 V-的共模。  

    参数 TL074H TL074I
    通道数(#) 4. 4.
    总电源电压(最大值) 40 30
    总电源电压(最小值) 4.5. 7.
    轨到轨输入至 V+ 始终 通常
    GBW (典型值)(MHz) 5.25. 3.
    转换率(典型值)(V/us) 20. 13.
    Vos (偏移电压@ 25C)(mV) 4. 6.
    Iqperchannel (典型值) 0.94 1.40
    VN 为1kHz 37. 18
    工作温度范围 [-40C、125C] [-40C、85C]
    偏移漂移(典型值)(uV/C) 2. 18
    功能   抗 EMI  
    输入偏置电流(最大值)(pA) 120 200
    CMRR (典型值)(dB) 105. 100
    输出电流(典型值)(mA) 26 10.
    架构 CMOS JFET 双极
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    感谢您的精彩故事和对比!