This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9024:非常适合转换1.8V ->3.3V 开漏?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9024, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037331/tlv9024-good-fit-for-converting-a-1-8v----3-3v-open-drain

器件型号:TLV9024
主题中讨论的其他器件: LM339LV

我在某种情况下需要具有~2V 阈值的开漏输出- TLV9024似乎很适合、但希望检查一下、我不应该在该参考设计上使用更新/更好的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    这是我们最近发布的一个部件,它满足您提到的应用需求。 还有其他要求吗? 您是否特别需要四路比较器?

    卡盘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我需要3个、因此4个似乎是一个不错的折衷。 所需的电压不是很多-这只是一个有点奇怪的事情、我们有0V、1.8V 或3.3V 电压、我必须将其转换为两个二进制开漏输出。 只是想确保我不会使用一些过时的器件-感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要更好的规格、LM339LV 是 tlv9024的低成本版本。 它只是同一设备的降级版本。